This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于降低 bq76952硬件功耗

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287316/bq76952-about-reducing-bq76952-power-consumption-from-hardware

器件型号:BQ76952

您好、TI 专家!
在设计 bq76952解决方案的原理图时、我计划通过硬件设计降低 bq76952的功耗。 如图所示、我在 REGIN 的 BAT 电源输入和 LDO 输入端添加了 PMOS 控制开关。 也就是说、当电池未使用时、BAT 电源输入没有 BAT 引脚和 REGIN 输入引脚的电源输入。 仅当需要电池时、BAT 引脚和 REGIN 才通电。 采样线等其他接线与典型电路图相同、以降低 bq76952的功耗。
我想知道的是、在不使用电池时、BAT 引脚和 REGIN 引脚没有电源输入、但采样引脚有输入。 它是否可以这样设计? 这是否会损坏 bq76952? 或者会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    不能选择关断模式是有原因的吗? 关断模式下的典型电源电流仅为1uA。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:
    由于系统断电的情况是随机的、因此可以直接热插拔和卸载电池。 无法保证 MCU 会在取下电池之前向 AFE 发送关断命令、因此电池此时在正常功耗下工作。


    正如我前面问的、当我随机从电池中空载电池时、我通过硬件设计切换了 BAT 引脚和 REGIN 引脚的电源、并断开了 AFE 电源、以实现降低功耗的目的。 但现在我不确定这种设计是否会对 AFE 造成损坏或产生其他不利影响。 我希望大家能就这种设计的可行性提出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    应该没问题;不过、您也可以考虑使用 RST_SHUT 引脚将器件置于关断模式作为替代方案。 将 RST_SHUT 置为高电平超过1秒将触发器件进入关断模式、并且可能是一个更简单的实现解决方案。

    当该器件与负载/充电器断开连接(没有电流流过检测电阻)时、该器件还可以自主进入睡眠模式。 睡眠模式的 IQ 不像关断模式那么低、但它可能是另一种值得您考虑的替代方案。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max M ü,

    正如您所说的"将 RST_SHUT 置为高电平大于1将触发器件进入 SHUTDOWN 模式"、我想了另一种解决方案。 通过硬件电路设计、我可以确保在使用电池时将 AFE 的 RST_SHUT 引脚拉低、 当我在电池被取出后卸载时、电池中的 AFE RST_SHUT 引脚将上拉至3.3V 并保持高电平、以便 AFE 可以进入关断模式。 此设计在不使用时是否也能实现低功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    好主意。 需要考虑的一个注意事项是、当重新插入电池时、RST_SHUT 必须变为低电平、然后 TS2引脚必须变为低电平脉冲、然后再次释放以完全唤醒器件。

    此致、

    马克斯·韦博肯