请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27511A 您好、TI!
如下所示、我使用 EPC2031开关和 UCC27511A 作为高侧和低侧开关的驱动器、构建了一个半桥降压转换器。
对于低侧栅极驱动器、接地节点连接到电源接地(GND 符号)、高侧栅极驱动器的接地端连接到开关 节点(VSW)、以驱动浮动高侧开关。

当绘制两个开关的 VGS 时、 低侧栅极驱动器的输出(绿色)是正确的、在0V 和5V 之间切换。
不过、高侧驱动器的 VGS (红色)是不正确的、并且固定为5V、即使有一个与低侧驱动器输入互补的 PWM 输入信号也是如此。

这是否是器件 UCC27511A 的预期行为?
如果每个 输入端口之间的差分电压偏置与低侧栅极驱动器相同、高侧栅极驱动器不应该以低侧驱动器相同的方式运行?