This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:如何控制 BQ25606的充电状态

Guru**** 2379500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288852/bq25606-how-to-control-the-charge-state-of-bq25606

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ27426

尊敬的专家

电池充电芯片使用 BQ25606、电池电量监测计芯片使用 BQ27426。 这个现象就是屏幕上的电池电量监测计显示100%、电池充电芯片还在充电(几乎充满电、接近恒压充电的终点)。 在这种情况下、如何修改 Android 驱动程序以实现同步? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    建议电量监测计在充电器前检测到有效的充电终止。 为此、请确保将监测计收尾电流设置得略高于充电器的收尾电流(建议为10%)。

    BQ27426使用预定义的 OCV 查找表、也可能发生的情况是 ChemID 未正确匹配。 确保使用正确的 ChemID


    充电器应设置为已编程 ChemID 的最大充电电压。

    请按照 中的第4节"配置电量监测计参数"进行操作 快速用户指南实现 锥度速率 正确电量监测的主要参数。  

    此致、
    何塞·库索