This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:延迟启动 EN 的阈值

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288945/tps62177-threshold-of-en-for-delayed-start

器件型号:TPS62177

应用手册和文献均将 EN 引脚连接到 VIN。 我希望将使能启动延迟到 VIN 大于9伏。 在什么阈值下会发生多大的迟滞?转换到 EN ON 时会发生多大的迟滞?

睡眠功能也非常令人困扰、我不 知道 MCU 何时启用了睡眠功能。 在3.3V 到时钟之间似乎存在竞态条件以禁用睡眠。 在我看来、SLEEP 引脚似乎被错误标记、因为在高电平时睡眠被禁用、在低电平时启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    可以将 EN 信号延迟到 VIN 之后、您可以在数据表的下方找到阈值和迟滞。

    但是、如果未将 EN 和 VIN 连接在一起、应注意电源时序。 EN 的电压在所有寿命期间都不应高于 VIN+0.3V、这意味着 EN 应晚于 VIN 上电、并在早于 VIN 断电。

    Unknown 说:
    似乎存在3.3V 到时钟之间的竞争条件以禁用睡眠模式。 [/报价]

    我不确定时钟的来源。  

    睡眠模式可以简单地理解为 GPIO 功能、您可以通过拉低睡眠引脚来启用睡眠模式、通过拉高睡眠引脚来禁用睡眠模式。