This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641默认设置

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288107/tps650864-tps6508641-default-settings

器件型号:TPS650864

TPS6508641 GPO 默认进行编程或用户是否需要对其集成电压控制器/稳压器和 LDO 的 PGOOD 状态进行编程。

请确认芯片是否为 GPO3默认编程(在芯片上启用该功能- CTL1低电平会将芯片复位吗)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muddasani:

    1. TPS6508641是一款预编程器件、应在已启用的电源轨中取消屏蔽所有 PGOOD 信号。 您可以在中的下电上电后检查默认寄存器设置、  第8.13节   应用和实现部分。

    2. 对于 TPS6508641、GPO3是上电序列中最后一个变为高电平的输出、并取决于 CTL1信号(和 BUCK4 PGOOD)。 如果 CTL1为低电平、GPO3也应该为低电平。 默认情况下、应以这种方式对 IC 进行编程。 GPO3通常作为 处理器的 PS_POR_B 信号进行连接。

    此致、

    詹姆斯