This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:从带有外部 MCU 的 PD 控制器开始。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285899/tps25750-start-with-the-pd-controller-with-external-mcu

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

大家好、我在使用 TPS25750D 时遇到了问题。 我想设计一个移动电源、使用其中两个和一个 BQ25731来为4节锂离子电池充电。 同时、我想用微控制器监控功率输出、充电状态等。
图片显示了我当前的设计:
微控制器的 I2C 连接到 TPS25750D 的 I2CS。 I2CM 未连接。
HV_IN_LV_OUT 连接至 BQ25731。
使用 GPIO 0时、我要在对 TPS25750D 施加电压后立即开启器件、即在可以馈入外部电压时将其设置为高电平。

现在、我已经学习了 TPS25750 Application Customization Tool 用户指南和 TPS25750主机接口技术参考手册。 但我仍然不清楚如何开始。

如何在此星座中配置 TPS25750D? 但是、《TPS25750主机接口技术参考手册》中包含 TPS25750应用自定义电话号码也会进行的所有设置、具体采用何种形式?

2、如何传递 GPIO 的函数?

3.是应该将外部 EEPROM 连接到 I2CM、还是只在独立运行时才需要这样做?

这是我第一次采用这种方式发展、我非常感谢您提供一些建议。 如果有任何进一步的信息,我可以用这种方式使用整个东西,我将很乐意回答。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    给我一天的时间来获得解答、并跟进有关此问题的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    Unknown 说:
    1. 如何在此星座中配置 TPS25750D? 通过 MCU、但 TPS25750主机接口技术参考手册以何种形式包含 TPS25750应用程序自定义费用也进行的所有设置?

    您可以使用高级配置设置将 GPIO0设置为可以满足您的要求的特定事件。 您可以参考 GPIO 事件的 TRM (技术参考手册)。

    我不知道你的意思是什么'什么形式'虽然... 您能详细说明一下吗?

    Unknown 说:
    2. 如何传输 GPIO 的功能?

    您可以在高级配置中显示的寄存器0x5C 中重新分配 GPIO

    Unknown 说:
    3. 我应该将外部 EEPROM 连接到 I2CM、还是仅在独立操作中才需要这样做?

    您应该连接一个外部 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christodulos、感谢您的答复、

    现在、我已经开始使用 TRM 中的执行流程制定一个程序。
    我将会看一下 GPIO 事件。
    这也从1解决了我的问题。

    外部 EEPROM 有哪些优点?

    最好的餐厅 Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部 EEPROM 不允许 EC 参与、但会增加 BOM 成本。 所以这是一个折衷!