This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:PRS/SHUTDN 引脚运行

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288471/bq4050-pres-shutdn-pin-operation

器件型号:BQ4050

您好!

我们计划使用按钮使用紧急关断功能、这需要 SHUTDN 引脚从高电平转换为低电平、以便从电池组断开系统。

 默认情况下、该引脚 被称为系统存在模式([NR]= 0)、处于低电平有效。  因此、 需要将其下拉、才能初始导通 FET。
因此、我们在这里怀疑在配置标志[NR]= 1和 DA 后、切换到关断功能、如何使用外部按钮提供高电平到低电平转换、因为它已经被下拉。

注意:我们要尝试通过 BQ4050实现运输模式这种功能、

此外还有另一个问题(与上述无关)、即如何在不使用 PCHG 和 FUSE 引脚时将其端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    在 bq4050EVM 用户指南中、有一个示例显示了通过按钮控制 PRES/SHUTDN 引脚。 这可作为示例、说明如何实现您所需的功能:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubf9 

    关于如何端接 PCHG 和 Fuse 引脚、PCHG 可以保持悬空、而 Fuse 应接地。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺