主题中讨论的其他器件: TL431、 LM5156
大家好、我将对50V 到150V 直流 反激式转换器设计进行原型设计。 原型的第一篇文章已组装但未启动。 我认为转换器会遇到过流情况、并且在启动过程中经过64次尝试后、它会复位。 控制器 再次尝试。 我已经尝试了各种更改、如原理图中的红线更改所示。 我已经捕获并附加了重要的波形 。
仅供参考、我还尝试通过替换 RT 从250kHz 切换到400kHz、这会导致 几秒钟后 Q1 N 沟道 FET 和 T1出现故障、FET 变得非常热。 我已经替换了 Q1和 T1、原型恢复到以前的行为、即持续复位。 请提供您的建议和补救措施。
此致、黄耀柱
伊科通科技