大家好、我阅读了 实验 Buck 并一直在使用它进行实验。
在测量 TPS54160的效率时、我发现了一些奇怪的地方。
我有两个问题。
第一个问题、
在 TPS54160的数据表中、效率曲线在高负载时不应满足要求。

但我的实验证实、它们从1.3A 到1.3A

第二个问题、
在我看来、由于开关损耗、我认为500kHz 时的效率应该低于250kHz。
但是、实验也证实了、正如您看到的、500kHz 时的效率略高于250kHz。

您还可以看到500kHz 的峰值、接近0.3A 左右
您认为导致这些结果的因素是什么?