This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:50mA 2S 镍锰充电器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289019/tps54062-50ma-2s-nimh-charger

器件型号:TPS54062

你好  

我正在尝试使用 TPS54062设计50mA 2S 镍氢电池充电器

我的输入电压为12VDC、输出电压设置为3

使用 TPS54062EVM 时、在90mA (Iout)、I prefet 处触发电流限制、以将充电电流限制为150mW

您能帮助了解它是否可以在50mA 达到电流限制吗?

期待您的支持

此致

齐亚德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    感谢您的提问。 该器件不允许更改器件的内部电流阈值。

    话虽如此、您可以进行实验的一件事是使用较低的电感器值来创建更多的纹波、希望可以更早地达到峰值电流限制跳变。 但请记住、调整电感器 可能还需要调整电路的其余部分、以实现正常运行和稳定性。

    请尝试使用较低的电感值、看看这是否有助于您更接近目标。

    约书亚奥地利