This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672EVM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25672EVM, BQSTUDIO, USB2ANY, BQ25798, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286479/bq25672evm-bq25672evm

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25672BQSTUDIOUSB2ANYBQ25798、EV2400

我需要. BQ25672 EVM 板的 BQZ 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我可以使用1000uF 的电容器作为 BQ25672EVM 的电池仿真器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    没有适用于672EVM 的 BQZ 文件。  它使用 USB2ANY Box 和 TI 充电器在线 GUI。  但是、您可以将 BQ25798 BQZ 文件与 BQSTUDIO 和 EV2400搭配使用。  请记住、672只能以高达3A 的电流进行充电、无法在充电/正向模式下升压、并且不具有798.e2e.ti.com/.../4377.Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_BQ25798.bqz 类似的降压模式

    对于1000uF 的电容器、是的、但它会快速充电至 BATREG。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 您能否详细说明672和798之间的差异?
    在我们的应用中、我们有两个可能的输入源和一个适度的可充电 锂 电池、3A 也可以。
    如果我们没有输入功率、则我们要利用电池、而使用的电池电源只是输入电压的其中一个、
    电流。 (OTG 模式)。  
    我不确定具体的意思是  "无法在充电/正向模式下升压、没有像798那样的降压模式"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    672只能从较高的输入源降压至较低的电池电压、而798也可以从较低的输入电压升压至较高的电池电压。  如果没有可用的输入电源、两个器件都由电池提供 SYS 电源。  672只能为电池充电至高达3A、而798可以为电池提供高达5A 的电流。

    798具有备份(不是降压、抱歉)模式、但672不具有。   

    如果您使用798 BQSTUDIO 文件、它会显示备用模式和高达5A 的充电模式、但672无法执行任一操作。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    672和798是否可以在 VSYS 轨上提供高达3A 的电流来为我的系统供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、它们都能在 SYS 上提供高达5A 的电流。  672只能提供 BAT 的3A 充电电流输出。

    此致、

    杰夫