尊敬的专家
公司目前正在调试110-280VAC 输入和4600W 输出电源。 客户提出20-50%的 THDA (总谐波电流分量)负载小于15%、50-100%负载小于5%。 根据随附的参数、我们公司只能在24%、10.8% THDA 50%测试以及4% THDA 测试(所有测试均在220VAC 条件下进行)下完成20%负载输出测试。
输入功率电感 L1和 L2的初始电感为250UH、满载时约为80UH;请提供一些整流和调试建议、以改善总谐波分量。
e2e.ti.com/.../4600W-28070-sch.pdfe2e.ti.com/.../waveform.doc