This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R3:剩余容量的地址或命令

Guru**** 2554650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288571/bq40z50-bq40z50-r3-remaining-capacity-addresses-or-commands

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

这里我有一个客户测试要求、要求在执行保护措施之前和之后读取容量的值变化。 现在我的问题是、我无法在 BQ40Z50-R3-TRM 文件中找到多个容量地址或命令? 谁可以支持我? (__LW_AT__附件是客户测试要求的内容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的客户是否具有 BQStudio 的访问权限? 如果没有、我可以提供一个包含所有寄存器地址的 Excel 工作表。 我只需要以下信息:

    1-固件版本和固件版本

    此外、剩余容量应该是所有 BMS 系统中的标准命令。  


    此致、
    何塞·库索