This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:化学成分 ID

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287741/bq40z50-r1-chemistry-id

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好,

从电池中学到后、我将其用于 GPC 工具、而我的报告中建议的化学 ID 是400。 但我在 bqstudio 的最新化学 ID 库中找不到400个。 我是否需要更新到以前的化学版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:  

    化学物质更新程序的最新版本为1059版、可 在此处找到。 此版本中包含您要查找的 chemID (chemID 400)、请参阅下图。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已下载该文件。 没有400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:  

    当您下载最新的 chemID 更新程序 zip 文件时、您将需要执行以下步骤、以便 bqStudio 具有最新的 chemID 库:  

    1. 导航到 v1059 zip 文件中的"Chemistry"文件夹、并复制此文件夹中的所有内容。  
    2. 然后导航至您计算机上下载 bqStudio 的位置。  
    3. 导航至 bqStudio 文件夹内的"chemisty"文件夹、并将您复制的内容粘贴到此处。  

    然后、这应该会使用最新的 chemID 库来更新 bqStudio、您应该能够看到 chemID 400。 如果您这样做后仍未看到 chemID 400、请告诉我。  

    此致、  

    Jonny.