This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:奇怪的 CHG FET 行为、VTB 引脚上无电压。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287141/bq77915-strange-chg-fet-behaviour-no-voltage-on-vtb-pin

器件型号:BQ77915

您好、我遇到了附加设计的问题:

CHG FET 未完全导通、而对其栅极施加中间电压。

VTB 引脚上也没有电压(未测量到接地短路)。

施加/移除220R 负载时、引脚 LD 上只有大约0.2V 的微小变化

附加原理图上测得的电压是施加负载时测得的电压。 使用10k 电阻器代替热敏电阻、Q1和 Q2为 BSC0906NS

我测试了两个电路板、结果几乎相同。

如果我直接向电池施加充电电压、则会观察到平衡函数

感谢任何帮助!

 e2e.ti.com/.../BQ77915-BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...我刚刚在其他线程中看到 VTB 电压实际上被施加在脉冲中-我要用示波器检查一下...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    你的原理图看起来不错,而你对 VTB 电压是正确的--它是脉冲的。  建议在 BQ77915数据表的器件比较表中查看您的器件型号及其相应的阈值: 具有电池自主平衡和休眠模式的 BQ77915 3节至5节串联可堆叠超低功耗初级保护器(修订版 L)数据表(TI.com)。

    我还建议分析可能阻止 CHG FET 导通的不同故障情况、并确保不存在这些情况。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andria、对电池进行放电、直到电池电压降至约3.9V、允许 CHG FET 导通。 应用充电器可使充电电流流动、至少直到一节电池达到4V。 那么它有截止频率。 似乎我有一个器件的 OV 值与指定的 OV 值不同 。 此器件有一些未解决的问题:

    1-数据表中未记录要脉冲的 VTB

    数据表似乎显示了 FET 在关断(即 VSS)时的栅极驱动电压变为0V、但这不是我测得的电压。

    3-数据表指出、在 OV 下放电期间、将打开 CHG FET 以保护体二极管-这也不是我看到的行为。

    我的印刷电路板制造商可能安装了错误的器件、但我无法验证。 我将随附器件标识图像、您能验证吗?:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    只是为了确认一下、您使用的是哪个版本的器件?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应为 BQ7791500。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OV 保护处于正确的值4.2V、但 CHG FET 在 OV 后以及放电期间无法导通的问题、直到电池电压低于4V 为止。 但是、通过确保 OV 不会跳闸(正如良好的做法所指示的那样)、应避免此问题。

    数据表在"在 OV"下的运行状态:.."当 CHG 关闭时、状态比较器开启。 如果检测到放电电流、该器件会立即重新开启 CHG。'  不知道是否有人使用此器件来验证? 我使用了180mA 的放电电流、FET 保持关闭、通过体二极管放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    如数据表中所述、放电电流应允许 CHG FET 重新导通、但我不认为它会导致故障恢复。  当故障电芯的电压低于(OV 阈值–OV 迟滞、VHYS_OV)达 OV 延迟时间时、故障清除。

    您是否还可以确认是在电池节点还是在 VC 引脚上测量电池电压?  如果能够准确地知道器件"看到"的电压、就很好了。  我可能建议继续执行退货流程、以检查 IC 阈值问题是否仍然存在。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andria、现在只剩下 CHG FET 问题、我已经在两种不同的电路板设计的三种不同器件上确认了这一点。

    我们一直在测量的电路板连接。 仅焊接这些点和 IC 之间的连接、无长度的导线。

    早先在明显的低电平下触发 OV 保护问题是因为我的(昂贵)万用表超出校准规格。 现在、我将根据 HP3468A 仪表确认读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    很高兴听到您在 IC 的引脚上精确测量电压。  

    您刚才提到您已经可以观察到 CHG FET 在电池电压降低时导通、因此我建议进行检查以确保所有电池都正确连接。 不存在 可能导致其中一个电芯上出现 OV 情况并防止 FET 开启的意外连接。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要将多通道记录器连接到电路板。 我将会记录 VC1、VC2、VC3、DSG、CHG、 LD 和 SRN (以获取电流)、可能需要几天才能完成这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我期待看到结果。

    此致!

    安德里亚