主题中讨论的其他器件:TPSI3050、 TPSI3052
尊敬的专家:
我想使用 TPSI3050的辅助 VDDM 为隔离放大器供电。
结果是、尽管最小的放大器电源电压为4、5V、最大为5、5V。
作为供应商的 VDDM 具有最小4、6V 的电压、非常接近4、5V 的阈值。 我在下面展示了:

我的负载在5、5mA 和10mA 之间、但根据上述两种情况的数据表、VDDM 保证为4、6至5、5V。
问题是 VDDM 电压和 VDDM 值的可靠性和可计算性究竟取决于什么?
我之所以提出这个问题、是因为除了这个范围表、我在数据表中没有找到任何其他相关指示、因此我必须保证
放大器不会从4.5V 和5.5V 范围内获得电压。 在这种情况下、您是否愿意将此 TPSI3050电源用于放大器?
谢谢。此致、
安德拉斯