This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BQ24296M 默认最大充电电流

Guru**** 2387600 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289033/bq24296m-bq24296m-default-max-charging-current

器件型号:BQ24296M
主题中讨论的其他器件:TUSB322IBQ25616

数据表中的表3 列出了默认充电电流2.048A。
表6提到 PSEL = LO、3A (111) IINLIM

是否可以自主启用3A 电流(如 TUSB322I + BQ25616 ILIM)或需要向 REG02写入 I2C?

- PSEL = 0
- OTG = 0  
- CE = 0
- ILIM = 158欧姆接地
- QON = Hi-Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    为了阐明这一点、表6介绍了输入电流限值、如果 Psel 被拉至低电平、则输入电流限值默认为3A。 3安培的充电电流 确实需要 I2C 写入 REG02。 向 ICHG 位字段添加的数据值100111将产生3008 mA 充电电流、这是支持的最高电流。  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳