This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:有关 BQ25895M 充电 IC 的问题

Guru**** 2693365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288172/bq25895m-question-about-bq25895m-charging-ic

器件型号:BQ25895M

很明显、充电终止的条件是电压满足设定的4.17v 的电压并且充电电流小于64mA。 但是、BQ25895M 充电 IC 的充电时间接近12小时、其中有8小时来保持50mA 电流。 经过研究、充电电压已经无法达到4.17V、并保持在大约4.15V。 当我拔下直流电源并插入直流电源时、电压将升高、充电将结束。 请问这种现象是如何产生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 有一些可能的情况会阻止 BQ25895M 终止充电。 您能否帮助在 VBAT 处于4.15V 时和50mA 充电时共享启用 ADC 的所有寄存器的读取值、以便我可以查看 BQ25895M 的状态、验证是否没有情况会阻止终止?

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    7F 1F F1 3A 10 56 CD D3 40 93 7E 00 23 5D 5E 54 E1 01 10 3A FF

    这些寄存器具有电压无法增加的值。

    7F 1F 71 3A 10 56 CD D3 40 93 76 00 23 5D 5F 54 E1 04 10 3A FF

    拔出直流电后、插入这些寄存器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您在两种情况下共享寄存器输出。  

    对于报告电池电压未增加 REG0B = 7E 的情况、这表示充电已终止。  因此、预计 BQ25895M 不再为电池充电、电压也不增加。  在这种情况下、电池可能达到4.17V 阈值、然后当充电停止时、电池电压会少量放松。

    我不确定您在系统中使用什么来判断充电何时完成、但您应该参考 REG0B 中的 CHRG_STAT 位。  

    在拔下直流输入并插回直流电源时、将启动新的充电周期。 CHG_STAT 现在显示了这一点、指示第二组寄存器中的快速充电。  

    根据您对行为的描述和寄存器状态的描述、bQ25895M 似乎按预期运行。  

    此致、

    加勒特