This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:TX-RX 查询

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288076/hd3ss3220-tx-rx-query

器件型号:HD3SS3220

尊敬的团队:

我在该线程的末尾有一个查询、但该线程现在已锁定。 请您就最后一个问题提供反馈: HD3SS3220:TX 和 RX 查询-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS3220是一款具有 CC 控制器的集成无源多路复用器解决方案。 由于 HD3SS3220是无源 MUX、因此 只要 TX 和 RX 的端到端布线方向正确、您就可以交换其 TX 和 RX 引脚。

    USB org 在插座上定义 TX 为发送器或输出、而 RX 为接收器或输入。 我绘制一个方框图来显示端到端连接。

    谢谢

    大卫