This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192-如何在 BQ Studio 中更改充电电压值(REG 04)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192, BQSTUDIO, USB2ANY, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288214/bq24192-bq24192--how-to-change-charge-voltage-value-reg-04-in-bq-studio

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:BQ27531-G1BQSTUDIOUSB2ANY、EV2400

您好!

我们正在使用带 BQ27531-G1电量监测计的 BQ24192充电器。 我们的电量监测计通过启用 GG_CHRGRCTL_ENABLE 命令来控制充电器。  根据 BQ24192充电器产品说明书、充电电压为 4.208V (101100)。

但在我们的案例中、BQ Studio 显示充电电压为 4.096V (100101)。 此外、GG 会进入睡眠模式、并在将 FC 设置为1时停止充电。 此处、 REG01加电配置寄存器显示:充电器配置:01–充电。 页 我们已将电量监测计的充电电压(Configuration --> Charge Termination 部分)设置为4.2V。



如何在 BQ studio 中更改"REG 04-充电电压控制寄存器格式"的充电电压值(4.208V)?

尊重,

R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    关于电量监测计配置、我将让熟悉该器件的同事回答该问题。  

    为了通过 I2C 与 BQ24192通信、我们提供了   使用 USB2ANY 硬件的 TI Charger GUI。 如果您只有 EV2400可用、仍然可以手动通过 I2C 和 BQStudio 进行通信。 为此、您需要按如下方式将 EV2400的引脚连接到 USB2ANY 的引脚:

    BQStudio 具有"Advanced Comm"选项卡、可用于手动选择 I2C 命令。 要在 BQ24192上将充电电压设置为4.208V、您必须向器件地址:0x6B (0xD6)寄存器地址:0x04数据值:0b101100XX 执行 I2C 事务。 最后两位选择 BATLOWV 和 VRECHG、您可以根据需要设置这些值。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan Ospina:


    感谢您的答复。
    我们使用 EV2400与 bqStudio 通信。 在我们的设备中,电量监测计控制充电器。 如您所述、使用设备地址:0X6B、寄存器地址: 0x04数据值:0b101100XX。  因此、我们应该在 I2C 地址(十六进制) 字段中使用 GG 地址(0xAA)还是充电器地址(0x6B)?

     

    此致、
    R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    如果您希望更改充电器上的寄存器值、则必须使用充电器地址。 此外、您必须确保 I2C 总线也通过上述引脚连接到充电器 EVM。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan Ospina:
    在我们的设计中、我们无法直接控制充电器。 GG 控制充电器。
    我们的原理图:

    此致、
    R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    您可以通过给定的测试点接入 Charger IC 线路、直接实现充电通信。 这有助于验证寄存器值是否按预期进行编程以用于调试。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    早上好!!

    这意味着我们无法使用 BQ Studio 更改充电电压值(REG 04)、对吗?

    此致、
    R·扬哈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Janhavi、

    如果您可以将 TP1204和 TP1205连接到 I2C 总线、则可以使用 BQStudio 来更改充电电压。 如果您想直接通过电量监测计完成此操作、我建议您开始使用器件型号为 BQ27531-G1的新 E2E 主题。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳