This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在对采用 VSON 或 SOT-23-THN 封装的 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052进行布局时、如何分离 GND?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922054, TPS922052, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288253/faq-how-can-i-separate-the-gnd-when-doing-layout-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052-in-vson-or-sot-23-thn-package

主题中讨论的其他器件:TPS922052TPS922055、TPS922054、TPS922053

在对采用 VSON 或 SOT-23-THN 封装的 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052进行布局时、如何分离 AGND 和 PGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要将  VSON 或 SOT-23-THN 封装中 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的 AGND 和 PGND 分开、可参阅以下布局示例及其对应于 VSON 封装的电路。  SOT-23-THN 封装的布局将与之类似。