This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电源管理论坛

Guru**** 2590860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283982/tps25750-power-management-forum

器件型号:TPS25750

我已经查看了可用的文档和相关的论坛主题帖、相信我了解一些事项、但希望核实我的理解情况。

根据数据表(修订版 A;第9.4.1节)、 可将 ADCIN1和 ADCIN2引脚配置为选择 I2C 地址以及启用  NegotiateHighVoltage 模式。 此时、当前数据表不完整、也没有说明 ADCINx 引脚的配置方式。

在论坛中、我找到了以下表格:

 

这意味着可使用正确的分压器(以3V3为基准)来配置 ADCINx 引脚、启用 NegotiateHighVoltage 模式、选择 I2C 地址并确定初始化时的默认行为。

所以、我想确认我的理解是正确的。 如果我在 ADCINx 引脚上使用正确的分压器、我可以让该芯片(充当灌电流/耗电设备)在不使用外部处理单元或集成 EEPROM 的情况下协商可用的最高功率分布吗? 我认为是这样、但在投入时间设计之前需要验证。

此外、如果我使用 TPS25750S 时不再使用外部晶体管、是否会出现任何不良或意外行为? 我意识到、它会删除安全功能。 但除此之外、我是否仍会从 USB-USB PD 源接收正确的电压和电流? 或者芯片是否检测到错误并关闭连接? 我正在考虑将晶体管留给初始原型设计、并假设它可以正常工作、但同样、我想在投入过多时间之前验证我的假设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果我可以在 ADCINx 引脚上使用正确的分压器,我能否让此芯片(充当受电方/消费者)在不使用外部处理单元或整合 EEPROM 的情况下协商可用的最高功率曲线? 我认为是这种情况,但需要在投入时间进行设计前加以验证。

    是的、它应该启动并协商电源可以提供的最高电压合约。

    如果我使用 TPS25750S 时我省去了外部晶体管、我会不会遇到任何不利或意外的行为? 我意识到、它会删除安全功能。 但除此之外、我是否仍会从 USB-USB PD 源接收正确的电压和电流? 或者芯片是否检测到错误并关闭连接?

    如果没有外部电源路径、就无法建立合约、下游系统将无法从电源接收电源。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    晶体管的相关问题。 当我说"把它关闭"时、说"旁路"会更准确。 如果我将 VBUS 短接至 PPHV、从电源到负载仍然有一个路径。 TPS25750会完全失去其控制流量的能力。 是那么准确、还是遗漏了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这样做不仅会失去电源路径控制/保护的能力、还会影响 PD 协商和复位连接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些应用中、我的电路需要的电流可能高于 USB-USB PD 电源能够提供的电流。 如果我 在这些更高功率的应用中将 PPHV 作为替代电源的输入、它会损坏 TPS25750吗? 电压将保持在数据表中列出的规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于 PD 控制器是接受还是接受供电。 但是、在您所述的情况下、我认为最好在 PPHV (Type-C 电源路径)和性能更高的电源轨之间进行切换、以避免 Type-C 端口上连接了其他设备时由于电压差而导致短路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 如果我看到设计出现异常行为、我可能会有更多问题。 但我想这就是我需要的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您遇到任何问题时、请创建另一个 e2e 主题。

    此致