大家好!
我们将对能够从2个电源接收其5V 电源的器件进行原型设计演示几个版本。 稳压器输出 TPS62933的电压为5V 或 USB 的电压为5V。
当关断 MOSFET 的稳压器输出提供5V 电压时、会向 MOSFET Q6的栅极施加电压。 这可防止 USB 向系统馈送5V 电压。 D2还会阻止稳压器通过 Q6向 USB 供电。
在以前的版本中、我们犯了一个错误、即没有放置二极管'D5'、 因此、当没有来自稳压器的电源(仅 USB 电源)时、USB 提供的电压也将达到 Q6的栅极、尝试关闭 MOSFET、从而产生大约3.7V 的连续系统电压。 我们还在数据表中注意到了该警告"不要让输出电压超过输入电压、也不要 低于 接地值"、因此 D5将在随附的原理图中用于各种用途。
当该器件仅由 USB 供电时、D5会阻止对 Q6栅极施加 USB 电压。
当未向 U26 (稳压器 TPS62933)的输入端施加电压时、D5将防止向该稳压器的输出端施加 USB 电压。
FB 分压电阻器连接到 D5之后的输出端、以确保在 D5上发生压降后稳压器提供5V 电压。 如果我们在 D5之前放置 FB 分压电阻、那么稳压器将在 D5之前提供5V、系统将获得5V 电压、减去 D5两端的压降。
请提供以下建议、具体而言、本设计是否支持稳压器 TPS62933的安全运行:
1.在二极管 D5后面放置 FB 分压器可确保提供给系统的电压保持5V。
2.如果在二极管 D5之后放置 FB 分压器,当没有到稳压器的输入电压但有 USB 5V 时,FB 引脚会受到损坏。 (SW'输出引脚由 D5保护、但 FB 通过分压电阻"RFBT1"暴露在 USB 5V 下
请查看随附的与这些问题相关的原理图。 如果您需要有关这些问题的任何进一步信息或说明、请告诉我。
非常感谢、
韦斯利
e2e.ti.com/.../Query_5F00_SCH_5F00_5V-Power-Selector_5F00_2023_2D00_11_2D00_02.pdf