This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:我们是否有此器件和#39;s IBIS 模型或 SPICE 模型?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288455/ucc27624-do-we-have-this-device-s-ibis-or-spice-model

器件型号:UCC27624
主题中讨论的其他器件: UCC27524

我们是否具有该器件的 IBIS 或 SPICE 模型?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    目前、我们没有适用于 UCC27624的 IBIS 或 SPICE 模型、但我们有 SIMPLIS 模型。 如果您需要使用 SPICE、则可以使用适用于 UCC27524的 PSPICE 模型。 该器件和 UCC27624有轻微差异、但它们可能非常相似、足以满足您的目的。

    谢谢。
    鲁巴斯