This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:TPS7A83A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288895/tps7a83a-tps7a83a

器件型号:TPS7A83A

专家好、TPS7A8301A、 TPS7A8300A 是2A 输出电流 LDO。 您能否推荐一款输出电流为3A 或4A 的类似 LDO、它可以使用引脚(25mV、50mV、100mV、200mV……... )。 我打算使用 FPGA IO 驱动这些电压配置引脚(1或0)以扫描 LDO 输出电压。

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Abhijit,  

    TPS7A84A 和 TPS7A85A  是 TPS7A83A 的3A 和4A 版本。  

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。

    -吉米