This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:LM3697是否支持2s10p 26mA 屏幕

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285928/lm3697-can-lm3697-support-2s10p-26ma-screen

器件型号:LM3697

大家好、

您能否建议 LM3697是否支持2s10p 26mA 屏幕?

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    LM3697可支持高达40V 的电压、每个 LED 灯串可支持30mA。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我注意到数据表提到了最大调节电流约为22mA、而不是30mA。 是因为测试条件是20mA 满量程吗?

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    是的、您的理解是正确的。 此规范用于描述电流精度、因此它的范围与已编程的满量程电流有关。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能否帮助说明如果我们设置自动余量启用和自动余量禁用、是否有任何功能差异/影响? 我检查了不同的值0x02和0x12、LEDK 电压会有所不同。

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    余量电压旨在确保电流阱能够达到预期的电流。

    因此、如果您禁用自动余量、IC 将强制余量电压具有更大的值、以确保可以精确调节电流。

    如果启用此功能、IC 将根据 LED 电流确定余量电压、从而减少电流阱本身的功率损耗。

    Br

    帕特里克