This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:栅极驱动信号错误

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285080/lm5145-wrong-gate-drive-signal

器件型号:LM5145

您好!

我们面临的问题与所附问题相同、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958809/lm5145-wrong-output-driver-signal?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5145#

输入电压:36V 直流

输出电压:+5V/20A

Fsw:200kHz

图1:SW 到 GND

图2:高侧 MOSFET 的栅极至源极

值根据 Excel 计算器进行计算  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否 测量了电路板波特图响应以验证适当的相位裕度?

    波特率取决于输出电容、Tim 提到过、 请确保降低 VOUT 的陶瓷输出电容。

    另外、如果使用电解电容器、ESR 也会影响响应。

    如果您需要进一步帮助、请附上您的原理图并快速入门。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)所有使用的电容器仅在额定电压为50V 的输出侧为陶瓷电容器、而输出电压为5V  

    2)随附快速启动

    e2e.ti.com/.../1351.LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA1.xlsm

    谢谢

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    明白了。 但是、您测量过实际电路板的波特图吗?  

    在 FPWM 中执行此操作(SYNCIN 连接到高电平)。

    此外、电容器仍然会随着直流偏置而降额、即使它为50V 也是如此。 请查看电容器数据表。

    如果您需要进一步的帮助、请附上您的原理图以供查看。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经解决了该问题、输入电压不正确

    谢谢

    上午