This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:我想知道电流感应放大器的增益。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288080/lm5020-i-wnat-to-know-the-gain-of-the-current-sense-amplifier

器件型号:LM5020

您好

随附图片是 LM5020的方框图。

我想知道电流检测放大器增益、这里是标注的部分。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changmin:

    这是峰值电流限制比较器。  如果 CS 引脚电压超过0.5V、OUT 引脚将切换为低电平以实现逐周期电流限制。

    您可以看到、CS 直接发送到 PWM 比较器、因此没有额外的增益。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我正在使用 LM5020设计升压电路。
    我需要输入电流检测放大器增益值来运行仿真。
    我应该输入什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changmin:

    请使用数据表中的值:

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的评分

    让我更详细地解释上一个问题。

    首先、我将使用 TI 的 Power Stage Designer 工具版本4.0设计一个升压电路。

    设计工具中必须输入一些元素。

    这些元素如下。

    1.电流感应放大器增益

    2.误差放大器开环增益

    3.误差放大器增益带宽积

    我参考给我的图片和数据表作为答案来解决第2和第3个元素。

    但是、我之所以要查询1号元件、是因为在数据表中很难查看。

    我想知道应该输入什么值、因为元素1对设计有很大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changmin:

    您是对的-该值在数据表中找不到。
    请对此器件使用增益1。

    此致、

     斯特凡