This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LTSpice 仿真失败

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288141/lm5022-ltspice-simulation-failed

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5116

嗨、大家好!

我试图复制 LM5022数据表中的示例电路、但每次仿真都失败、但我看不到哪里出错了。 下面是原理图、错误消息和错误日志。

关于在" b_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vthresh}}、{{VDD}}、{{VSS}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))、((VDD)、((VSS))"
CO1:将 CPAR 增加到4.7e-12
U2:1:dclp:发射系数、N=0.01、太小、限制为0.1
U2:dclp:发射系数、N=0.01、太小、限制为0.1
U2:3:d_D1:发射系数、N=0.01、太小、限定为0.1
牛顿直接迭代未能找到.op 点。 (使用".option noopiter"跳过。)
开始 Gmin 步进
将初始对角线 Gmin 增加到100
将初始对角线 Gmin 增加到1000
将初始对角线 Gmin 增加到10000
将初始对角线 Gmin 增加到100000
将初始对角线 Gmin 增加到1e+06
初始 Gmin=1e+06失败
GMIN 步进失败

使用 srcStepmethod=0启动源步进
源阶跃= 3.0303%
游标卡尺= 0.25
源阶跃= 0.0177557%
使用 srcStepmethod=1启动源步进
源阶跃= 3.0303%
游标卡尺= 0.25
来源步进失败

伪瞬态在40.7099ms 时未能找到操作点。
难以找到运行点...跳过瞬态分析的运行点。
忽略空引脚电流:Ix (U2:VIN)
忽略空引脚电流:Ix (U2:fb)
将种子更改为1e-07
将种子更改为1e-09
将种子更改为1e-06
将种子更改为1e-10
将种子更改为1e-05
将种子更改为1e-11
将种子更改为0.0001
将种子更改为1e-12
将种子更改为0.001
将种子更改为1e-13
将种子更改为0.01
将种子更改为1e-14
致命错误:分析:时间步长太小;初始时间点:节点"U2:44"出现故障