This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:需要建议

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620EVM, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287800/bq25620evm-recommendation-required

器件型号:BQ25620EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76952

我一直在为我的应用使用 BQ25620EVM、但我需要知道、如果我与微控制器连接、它将显示电池电量百分比。 由于我的应用是、我需要连接太阳能电池板为我的电池充电、并且我还希望监控电池状态、以便我能够跟踪我的电池何时即将耗尽。 我还需要了解电池的运行状况。 因此我也可以跟踪它。 做些建议我哪些芯片适合我的应用、而在推荐时、请讲解一下"电池充电器、电池监测和电量监测"的区别。  

电池监测器芯片是否也在进行充电、例如 BQ76952?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器本质上是具有复杂状态机和模拟反馈环路的电源、而电量监测计是使用 ADC 和数字逻辑的微控制器。 充电器通常仅为电池充电、但不报告电池容量。

    BQ75952是电池监控器和保护器。 不会为电池充电。 可以同时使用充电器以及电池监控器和保护器。

    这是充电器支持。 请提交另一个主题以获取电池监控器/电量监测计建议。

    谢谢。

    宁