Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS56637, LMR33630
主题中讨论的其他器件: TPS56637、 LMR33630
大家好、
客户目前正在评估 TPS62933。 但 当它们尝试提供2.15A 电流时、输出每隔0.2s 停止一次、如下图所示。
您能告诉我们 导致 此 问题的原因是什么吗? 它们希望提供稳定电流。
这里是 客户的电路 、他们 已检查 IC 的温度、并确认它没有 超过工作温度/结温。
*测量波形(从上到下: VIN[24V]、Vout[15V]、Iout[2.15A])