This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:LM5001-Q1

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287582/lm5001-q1-lm5001-q1

器件型号:LM5001-Q1

您好!

我选择了3.5-20V 输入和11.5V 输出,100mA。问题是没有切换。 我跳过了 comp 引脚电路。 它是否与 COMP 引脚电路有任何关系?

此外、我还使用了 Rt 12k Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、akanksha:

    您能否共享仿真文件?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    我做了一些改变、电路可以正常工作...没有负载的情况...但是一旦我施加了197欧姆的电阻器、输入电压就从4.0V 下降到2.8V、输出电压也是如此、而不是11.5V、它下降到1.6V ...可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、akanksha:

    如果您讨论的是仿真、您能否分享一些波形?

    此致、

    冯志