This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620 EN 抗尖峰脉冲滤波器

Guru**** 2380910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286554/tps54620-tps54620-en-deglitch-filter

器件型号:TPS54620

您好、TI 专家!

在我们的设计中、在正常上电序列开始之前、向 EN 引脚施加了一个无法控制的高电平脉冲(3.3V)。

脉冲宽度约为~10ns。 TPS54620 EN 引脚内是否有可过滤此脉冲的抗尖峰脉冲滤波器? 此脉冲是否会触发 TPS54620开关?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    脉冲足够小、不会触发器件切换。 然而、我不建议 在启动前在 EN 脉冲上有一个不可控的脉冲、虽然它不超过 EN 绝对最大值6V、这似乎使器件在  仿真的基础上进行异常的稳压。 最佳做法是为 EN 引脚添加一个外部滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    仿真中的异常稳压是什么? 您能解释更多吗?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    我使用内部模型为与 TPS54620同一系列的类似器件运行了 SIMPLIS 启动仿真、因为该器件不具备该模型。 我延迟了 VIN 并在启动前添加了一个符合上述条件的脉冲、以尝试复制类似条件、 这些条件会导致器件不开关、从而不产生输出。  

     执行的仿真可能与实际器件行为不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eileen。

    即使 EN 高电平脉冲也可用、软启动电容器也在 DIDT 开关时充电。 以10ns 脉冲为例、SS 电容器电荷仅为~5uV (微伏) 、具有典型值4.7nF 的 SS 电容器、这意味着 Vout 在 uV 水平下相当低。  

    我的理解是否正确?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    基于 SS=4.7uF 和3.3V 的10ns 脉冲、根据仿真结果、SS 充电大约为90uV。 这不足以导致器件进行调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Eileen。