大家好!
我想为工业应用设计3000W 隔离式 SMPS。 规格交流 100 至265V、直流 40V/60A 。 请分享参考设计和技术文档。
此致、
威克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
针对此功率级别的设计、您将需要一个 PFC 前端。 您可以考虑使用 UCC28070 PFC 控制器进行具有交错 PFC 的设计。
交错式 PFC 为您带来 分布式电源带来的更高效率优势 ;同时、可消除输入和输出电感器纹波电流、从而降低输入输出电容器 RMS 电流。 以下链接将为您提供一份应用手册、该应用手册介绍了在交错 PFC 中使用 UCC28070的分步设计过程。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua479
至于直流到直流 降压转换器、您可以考虑使用 UCC28951来使用移相全桥(PSFB)。 以下链接将带您进入应用手册、该应用手册介绍了 使用 UCC28951的 PSFB 的分步设计过程。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
您可能还会考虑浏览 TI 的参考设计库、您可以在以下链接找到该库。
https://www.ti.com/reference-designs/index.html
访问此链接后、您将在搜索引擎中输入您的输入和输出功率要求、搜索引擎将找到与您的电源要求接近的设计。 这些设计将包含原理图、物料清单、光绘文件和测试文档。 您可能会发现、开始使用这些设计将有助于加快您的设计过程。

此致、
您好!
以下链接将为您提供一个采用恒定电流/恒定电压控制的2kW 电池充电参考设计。
我认为此设计与您根据应用进行设计时所需的设计类似。
https://www.ti.com/tool/PMP8740
以下链接将为您带来一份应用手册、其中回顾了 PMP8740参考设计的设计流程。 我相信这些信息会对您的设计过程有所帮助。
https://www.ti.com/lit/pdf/slup348
此致、