This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:默认上电复位状态

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286671/tusb1044-default-power-on-reset-state

器件型号:TUSB1044

关于 TUSB1044
I2C 模式下的上电复位状态为
了解"单端口 USB 3.1 -无翻转"状态。
启动时、是否可以启用图中所示的2端口 USB 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044是一款 USB3.2 Gen2 x 1转接驱动器、默认情况下、它仅启用一个 USB 通道。  

    什么是终端应用、为何需要同时启用两个通道?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序为 VR_Headset.VR_Headset。
    SoC 供应商对转接驱动器规格发表了以下评论。
    "我们有引导加载程序用例、我们希望中继器在引导加载程序用例的上电复位时可以在没有任何软件配置的情况下工作。"
    它们作为标准转接驱动器使用的转接驱动器最初启用两条 USB 路径、因此我们需要 tusb1044来匹配该行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否不能使用 GPIO 模式并将 TUSB1044设置 为 USB +自定义交替模式、如下所示? 这将启用所有通道、

    这是 USB3 Gen 2x2应用吗?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    实际上、我认为 USB3.1 Gen2 x1就足够了。

    SoC 销售商使用的转接驱动器 IC 不具有 GPIO 模式、必须由 I2C 控制以支持翻转、因此看来必须在2个处于上电复位状态的系统上启用 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅使用 USB3.1 (Gen2)模式。 可以在不控制 Flip 的情况下始终将其修复为"USB +自定义交替模式"吗?
    在这种情况下、我将使用 GPIO 模式来修复状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO 和 I2C 模式都可以支持翻转。 如果这是 USB Type-C 设计、则必须支持 USB Type-C 正常和翻转方向、除非 USB Type-C 电缆仅固定在一个方向上。  

    但对于 x1、为什么要启用两个通道、因为在给定的时间只会使用一个通道? 启用两个通道将增加转接驱动器的功耗。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。" 我认为"USB +自定义交替模式"可以支持翻转和非翻转、而无需控制 TUSB1044。


    考虑到 SoC 引导加载程序用例、我们不希望 SoC 进行任何控制、因此我们需要使用硬逻辑控制 Flip。

    我的理解是否正确?

    谢谢!

    平川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平川山

    考虑到 SoC 引导加载程序用例、我们不希望 SoC 进行任何控制、因此我们需要使用硬逻辑控制 Flip。

    我的理解是否正确?

    是的、对于 Type-C 应用、需要使用 PD 或 CC 控制器来控制 TUSB1044 FLIP 引脚。

    谢谢

    大卫