This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:通过充电器唤醒电池

Guru**** 2810745 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ24800EVM, BQ40Z50, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268102/bq40z50-wake-up-battery-via-charger

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ24800、BQ40Z60 、BQ24800EVM

各位工程师、您好!

我们当前正在重新设计一种使用 BQ40Z50电量监测计和 BQ24800充电器 IC 集成充电器的电池。
我们现有的电池使用的是 BQ40Z60、通过向充电器的输入端施加电压(即第一次插入电池时、芯片处于睡眠/关断状态时)可以随时唤醒它。

在首次将电池连接到 BQ40Z50 EVM 时、我们注意到只能通过按下物理唤醒按钮来唤醒系统。 它无法通过向 BQ24800施加充电电压来唤醒系统。

在最终设计中、当外部充电器电压连接到 BQ24800时、电池包应该能够唤醒。 我们如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenn:

    BQ40z50是通过在 PACK 引脚上施加大于1毫伏的电压从关断状态唤醒的。  V 启动 TRM 中指定的阈值(通常为~3V)。  



    在评估板中按下 WAKE 按钮的操作会绕过保护 FET、并且假设连接了电池、它将唤醒器件。 请参见下方的。



    Unknown 说:
    在最终设计中、电池组应该能够在外部充电器电压连接到 BQ24800时唤醒。 我们如何实现这一点?

    我不确定如何连接 BQ24800充电器 IC、但如果它从 BQ40z50 EVM 连接到 PACK+、它会施加足够高的电压来唤醒器件。 请务必注意、如果最小电芯电压低于标称电压值、器件将再次进入 SHUTDOWN 模式。 关断电压 (见第一张图片)。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我了解在 BQ40Z50的 PACK 引脚上施加大于 Vstartup 的电压时、BQ40Z50会唤醒。
    BQ24800 EVM 的输出实际上连接到了 BQ40Z50 EVM 的 PACK+引脚。 当我向 BQ24800施加电压(20V)时、其输出会保持为0V、直到 BQ40Z50通过 SMBus 发送充电电压和电流。 由于 BQ40Z50处于睡眠状态、它绝不会收到任何 SMBus 命令、因此除非按下按钮、否则系统绝不会唤醒。   一旦系统唤醒、包括充电在内的一切工作正常。

    是否有办法实现充电器电压可以唤醒系统的解决方案?

    此致、
    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenn:

    您可能需要配置 bq24800输出电压以唤醒 bq40z50。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    您能给我更多关于这个解决方案的信息吗? 如何配置 BQ24800以获得输出电压来唤醒 BQ40Z50?

    此致、
    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenn:

    我将把这个线程分配给充电器专家。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    我将对此进行深入研究、并将在周中与您联系。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    您对此主题有任何更新吗? 谢谢。

    此致、
    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    感谢您与我们联系!

    很抱歉在此延迟了。

    我将运行一些测试、并 在星期三之前让您知道结果。 我的初始想法是、您可能需要一个单独的 MCU、以便通过充电使 VBAT 正常充电。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    您是否对该解决方案有任何更新? 我们的系统设计为不带 MCU 的智能电池(如自主智能电池指南中的图1-2)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:  

    我知道自主智能电池设计是在没有 MCU 的情况下实现的、但这仅在电池电量监测计(主机)处于唤醒状态以与充电器通信并设置重要寄存器值的情况下有效。  

    启动时、BQ24800设置为其默认条件:充电电流(reg0x14)= 0A、充电电压(reg0x15)= 0V。 更改这些寄存器值会增大 VBAT (输出)上的电压、但每次器件下电上电时、寄存器值都会设置回默认值。 因此、需要一个 MCU 来设置寄存器值、以启用充电和充电 VBAT。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、如果我想制造智能电池、我就必须确保电池不会进入关闭状态、否则它就不会 再次工作?
    由于 BQ40Z50可能通过某种方式获得上电复位、之后它将进入关断模式、因此我需要 退出此模式。

     对于仅在特殊情况下唤醒器件而言、使用微控制器的成本太高。 是否有方法可以在硬件中正确实现唤醒解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:  

    很遗憾、无法更改 BQ24800的默认值。 如果没有主机交互、它将保持在这些默认值。  

    是否可以防止 BQ40Z50 进入睡眠模式? 我将重新分配给电池电量监测计团队、以便在此处获取他们的输入。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn/Aya:

    如果我理解正确、您希望集成 BQ40Z50和 BQ24800来代替 BQ40Z60。  

    在 BQ40Z60上、您提供充电电压以将电池从关断状态唤醒、并希望针对 BQ40Z50 - BQ24800组合实现相同的充电电压。

    根据 BQ40Z50EVM 的原理图、您可以通过按下 WAKE 开关-将电压施加到 BQ40Z50的引脚27 PACK 上来唤醒电池。 由于开关不适用于最终设计、因此必须通过另一种方法在该引脚上获得"唤醒"电压。

    如果您要通过充电器唤醒电池、但 BQ24800不工作(默认值)、最简单的方法是将 BQ24800EVM 上的 BQ24800输入"Vin"连接到 BQ40Z50的引脚27 PACK。

    我建议在'Vin'(BQ24800EVM 原理图)到 R12 (BQ40Z50EVM 原理图)之间使用一个二极管+电阻器、并在 BQ40Z50EVM 上在'PACK+'到 R12之间添加一个二极管。  

    因此、如果 BQ40Z50处于关断模式、它将保持该状态、直到对 BQ24800施加输入电压、并经过"二极管+电阻器"至 R12。 当未施加电压且电池处于有效状态时、该二极管可防止漏电流从"PACK+"到 BQ24800输入。

    'PACK+' R12的二极管可防止电流从充电器输入(Vin)直接流向'PACK+'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:
    我认为无法阻止 BQ40Z50进入 SHUTDOWN 模式、因为它在上电复位事件后进入 SHUTDOWN 模式。
    TI 会如何建议我实施"智能电池"(没有 MCU)? 我应该使用其他充电器还是 Robert Ploeg 建议工作?  

    谢谢。
    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Svenn:

    BQ40z50需要在 PACK 引脚上提供临时电压来唤醒器件。 看起来 Robert 的解决方案是有效的。 Robert 可能自己实施过。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我进行了修改、Rob 和您在连接到 BQ40Z50 EVM 的 BQ24800 EVM 上提出的建议。

    我通过10k 电阻器和二极管将充电器输入电压连接到 BQ40Z50的电池组引脚。 我还在 PACK 引脚和现有的 PACK 引脚电阻器之间添加了第二个二极管、以防止第一个二极管为电池充电。

    电池组处于关断状态时的充电器存在检测正常运行、但电量监测计现在报告 较低的"PACK 引脚电压"。 正如预期的那样、"PACK 引脚电压"压降等于二极管的压降、约为180mV。

    由于 BQ40Z50现在测量错误电压、这是否会以任何方式影响 BQ40Z50的运行?  现在内部是否进行了任何错误的假设/计算?

    更新:当充电器输入电压(因此连接到 PACK 引脚的二极管上的电压)升高到高于 VBAT+CHGV:Threshold *电芯数量(即22V)时、电量监测计检测到高于集成充电电压的电池组电压、该电压会触发 CHGV 位以停止充电。 如何在不绕过保护的情况下解决此问题?

    此致、
    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Svenn:

    由于 BQ40Z50现在测量的电压错误,这是否以任何方式影响 BQ40Z50的运行?  现在内部是否进行了错误的假设/计算?

    监测计将测量检测电阻两端的电压差并根据 V/R 报告电流。 在静止期间、监测计是否读取到任何大于0mA 的电流? 唯一的问题将是、如果检测电阻中的电压差足够高、从而使监测计在静止状态下更改为充电或放电状态。

    如何在不绕过保护的情况下解决此问题?

    您可能必须提高  CHGV:阈值 或者  CHGV:延迟 它只发生几秒钟。

    此致、
    何塞·库索