主题中讨论的其他器件:BQ27531-G1、 BQSTUDIO、 USB2ANY、EV2400
您好!
我们正在使用带 BQ27531-G1电量监测计的 BQ24192充电器。 我们的电量监测计通过启用 GG_CHRGRCTL_ENABLE 命令来控制充电器。 根据 BQ24192充电器产品说明书、充电电压为 4.208V (101100)。

但在我们的案例中、BQ Studio 显示充电电压为 4.096V (100101)。 此外、GG 会进入睡眠模式、并在将 FC 设置为1时停止充电。 此处、 REG01加电配置寄存器显示:充电器配置:01–充电。 页 我们已将电量监测计的充电电压(Configuration --> Charge Termination 部分)设置为4.2V。 
如何在 BQ studio 中更改"REG 04-充电电压控制寄存器格式"的充电电压值(4.208V)?
尊重,
R·扬哈维