我已经查看了可用的文档和相关的论坛主题帖、相信我了解一些事项、但希望核实我的理解情况。
根据数据表(修订版 A;第9.4.1节)、 可将 ADCIN1和 ADCIN2引脚配置为选择 I2C 地址以及启用 NegotiateHighVoltage 模式。 此时、当前数据表不完整、也没有说明 ADCINx 引脚的配置方式。
在论坛中、我找到了以下表格:

这意味着可使用正确的分压器(以3V3为基准)来配置 ADCINx 引脚、启用 NegotiateHighVoltage 模式、选择 I2C 地址并确定初始化时的默认行为。
所以、我想确认我的理解是正确的。 如果我在 ADCINx 引脚上使用正确的分压器、我可以让该芯片(充当灌电流/耗电设备)在不使用外部处理单元或集成 EEPROM 的情况下协商可用的最高功率分布吗? 我认为是这样、但在投入时间设计之前需要验证。
此外、如果我使用 TPS25750S 时不再使用外部晶体管、是否会出现任何不良或意外行为? 我意识到、它会删除安全功能。 但除此之外、我是否仍会从 USB-USB PD 源接收正确的电压和电流? 或者芯片是否检测到错误并关闭连接? 我正在考虑将晶体管留给初始原型设计、并假设它可以正常工作、但同样、我想在投入过多时间之前验证我的假设。