Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76920
BQ76290 I2C 通信:
我们已通过 I2C 将 BQ76920evm 连接到16位32MHz 主机控制器。 以下是观察结果:
无法将寄存器作为块读取进行读取。 例如:在单次 I2C 读取中从地址0x04读取到0x15。
我们确实得到了损坏的值、单个 I2C 调用中最多可以获得2字节的数据。
2、I2C 请求和读取函数预计调用之间会有延迟。
大约在每次 I2C 调用后1ms 到2ms。
这会导致电源管理的整体延迟大幅增加。 是否有可能在请求和读取数据调用之间无延迟的情况下、每250ms 大范围读取一次 AFE。
任何实现上述2要求的代码片段(无延迟的较大块)都将非常有用。