This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:I2C 通信问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285422/bq40z50-i2c-communication-issue

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好!

我们在记录寄存器值时也面临类似的问题。
我们进行了比较测试:将电池与 EV2300连接、并使用 bqStudio 记录仅可更改 FLASH_BUSY_WAIT 位的寄存器、并在室温下对电池完全放电。 以下 是我们的测试结果:
e2e.ti.com/.../U80654R01_5F00_30WDSG_5F00_Log_5F00_FLASH_5F00_BUSY_5F00_WAIT_3D00_0.xlsxe2e.ti.com/.../U80654R01_5F00_30WDSG_5F00_Log_5F00_FLASH_5F00_BUSY_5F00_WAIT_3D00_1.xlsx  

总之、FLASH_BUSY_WAIT 低电平的日志文件具有44"丢失数据"、FLASH_BUSY_WAIT 高电平的日志文件具有21"丢失数据"。 电池功能不存在问题。

这表明、将 FLASH_BUSY_WAIT 设置为高电平可实现器件的时钟延展、记录的缺失数据较少。
但是,根据 err 日志文件,大多数错误代码是: 6、 与通信的超时或意外响应  器件。
这是否意味着时钟延展仍然存在一些问题、或者其他问题导致了问题?


有几个尚未记录的寄存器值是否很常见? 或者、是因为我们同时记录了所有寄存器值吗?
我们如何改进或解决"数据丢失"问题?

非常感谢、期待您的回答!

此致、
埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您整理此总结。

    当您的读取速度超过建议值时、这些读取错误是很常见的。 我们通常建议每4秒记录一次 BQStudio 中的所有寄存器(这是默认值)。 尤其是因为您使用的是旧版 EV2300。  

    您是否可以在  FLASH_BUSY_WAIT 处于高电平时每4秒尝试一次日志记录?  

    要更改日志时间、请转至"Window"->"Preferences"->"Registers"->"Scan/Log Interval (millisecondures"->"4000"

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的建议。 我们每4秒记录一次,再次测试了它,这次只有一个"丢失的数据",这是可以接受的。
    我们可能过于频繁地记录数据闪存值。

    但是、假设我们仍然希望短时间记录寄存器(例如:每2秒记录一次)、那么减少/消除这种"数据丢失"问题的可能解决方案是什么? 如果我们只记录一些寄存器而不是所有寄存器、会有什么帮助吗?

    谢谢!

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我很高兴听到错误减少了。

    BQStudio 日志记录用于测试目的。 对于实际应用、我假设您使用 MCU 来记录。 读取频率取决于主机功能。 通常、我们建议不要在1秒内读取数据、因为电量监测计每1秒更新一次所有参数。

    通常、您不必读取所有寄存器、我认为每1秒使用您的主机控制器即可读取该应用程序。

    此致、
    何塞·库索