This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361:该器件能否在不更改 BOM 的情况下支持双 Vin?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288802/tps54361-could-the-device-support-dual-vin-without-bom-change

器件型号:TPS54361

您好!

我的客户设计要求是  

输入电压:12V 或54V

输出电压:3V3

输出电流:0.6A

12V 和54V 大不相同、想知道该器件是否可以同时支持12V 和54V 而无需更改 BOM、例如电感器/补偿电路... 等等?

或您具有更好的解决方案将是不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    LM54361的最大输入电压额定值是60V、只是为了确认54V 是最大电压还是典型值、如果电源功率不超过 VinMax、器件可以在12V 和54V 下工作、可以使用54V 来设计电路、 Webench 中的输入条件 将有助于加快设计速度。

    埃莱娜