This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:PMIC 的输入电流范围

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288716/lp87745-q1-input-current-range-of-pmic

器件型号:LP87745-Q1

大家好、我想知道 LP87745-Q1的输入电流范围。

这就是 TI 没有记下密码的原因、因为输入电流会随负载电流的变化而变化?

或者它是机密信息吗? 如果是、我将在内部论坛中创建新主题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、您好!

    是的、取决于负载电流和输出电压。 因为输出电压是可配置的。 这不是机密信息、但可以理解、因为输入电流值根据输出轨上的配置而变化。 您还需要考虑损耗。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦