This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:通过使能关闭

Guru**** 2537810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286569/tps746-q1-shutdown-from-enable

器件型号:TPS746-Q1

您能否提供 TPS74601的"从使能关断"时序图?

下图显示了 TPS74601电源的上电和断电测试图。 断电时间比上电时间长得多、约为1.85ms。

请帮助分析是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    没有关断时间规格。

    关断时间取决于使用的输出电容器、消耗的电流以及器件中的输出下拉电阻。

    由于所有这些因素都会影响关断时间、因此关断时间与导通时间之间存在差异是正常现象。

    此外、开通时间由电路控制 、关断时间主要取决于系统。

    此致、

    鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby,ć

    感谢您的回答。 客户希望缩短 EN 的下降时间、可以做出哪些改进?

    我已经将客户的原理图发送到您的电子邮件中

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    减小输出电容的值将有助于缩短关断时间。

    如果 无法做到这一点、 可将电阻器与 Cout 并联(但这样会始终消耗功率、从而降低效率)。  

    因此、您可以添加一个开关以通过电阻器对 Cout 放电。 获取使能信号、将其反相、然后通过一个串联电阻驱动晶体管。

    此致、

    鲍比