请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5020 
您好
随附图片是 LM5020的方框图。
我想知道电流检测放大器增益、这里是标注的部分。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
感谢你的评分
让我更详细地解释上一个问题。
首先、我将使用 TI 的 Power Stage Designer 工具版本4.0设计一个升压电路。
设计工具中必须输入一些元素。
这些元素如下。
1.电流感应放大器增益
2.误差放大器开环增益
3.误差放大器增益带宽积
我参考给我的图片和数据表作为答案来解决第2和第3个元素。
但是、我之所以要查询1号元件、是因为在数据表中很难查看。
我想知道应该输入什么值、因为元素1对设计有很大影响。