This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:有关 Vout VFB CFF 的问题

Guru**** 2447180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286759/tps745-q1-questions-about-vout-vfb-cff

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A8300TPS745

您好!

我发现 Cff 会延长启动时间。 根据应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf?ts = 1698638510370、这是正常现象。 尽管本示例中使用了 TPS7A8300、但 TPS745的工作原理是相同的。 绿色的表示 Vfb、黄色的表示 Vout。

使用 Cff 时、您可以看到 VFB 会上升并保持在 Vref。 似乎与 Vout 无关。 应用手册中提到了这些内容。 "在树形过程中、VOUT 跟踪 VFB。 VFB 由 LDO 反馈环路控制、并强制与 Vref 匹配。 "

我的问题是为什么 VOUT 会跟踪 VFB、以及如果 VFB 被强制为一个电压电平、反馈是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    LDO 的输出通过电阻分压器连接到反馈电路、以设置电压。 误差放大器用于比较 Vref 和 VFB、并会根据比较结果将 FET 的栅极电压驱动得更高或更低。 例如、如果发生负载瞬变并且 Vout 突然下降以便为大负载供电、误差放大器将注意到 VFB 与 Vref 相比的这种变化、并调整 LDO 以尽快达到恒定调节。  

    大约为 tref 时、这是瞬时的情况、然后 Vout 将转至所需的输出。 此设置已到位、以防您希望 LDO 缓慢启动、从而 Vout 将在该时间段内跟踪 Vref。  

    我希望这有助于回答您的问题、并提供一些澄清。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    谢谢!
    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您是否有内部结构图来说明它的工作原理? 我在数据表中没有看到有关 Tref 和软启动的任何内容。

    我想这和那些具有 SS 引脚的 IC 是一样的。 CSS 充电和 VSS 上升、而 Vref 跟踪 VSS。

    Question:

    Vout 如何跟踪 Vref? 我没有找到任何结构来做这项工作。

    2. VFB 似乎具有相同的斜坡斜率。 我想知道它是否以某种方式控制启动时的 Vout。 通常情况下、VFB 由 Vout 控制、因此它可以感应 Vout 的变化来执行反馈工作。

    3.从开始图中可以看出,当 Vfb 达到最大值时,Vout 仍在上升。 此时反馈无法工作、否则会发生欠压事件。 反馈何时开始工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    就 LDO 而言、Vref 是误差放大器将反馈与之进行比较的稳定电压。 在本例中、对于此 LDO、内部结构包含带隙、而不是基准电压、但理念是相同的。 此电压是恒定的、不应变化、因此当输出电压发生变化时、误差放大器将此电压视为控件、以调整 FET 的 RDS 来控制电流、而这取决于是否需要更大 Vout 或更低。 因此、Vout 在技术上跟踪 VFB、而 VFB 与 Vref 或本例中的带隙进行比较。  

    下面是器件的方框图、可帮助您更深入地了解内部信息。  



    Vout 和 Vfb 也将具有类似的斜升速率、因为 Vout 和 Vfb 将通过一个电阻分压器网络连接在一起。  

    VOUT =(1+R1/R2)*VFB。

    3.我们的每个器件都有一个启动图,如果您想了解器件何时开始调节,我会查看该图。 Vout 持续大于 Vfb 的原因是电阻分压器。 您必须等到器件完全启动才能使其正常工作。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    如果使用 Vout =(1+R1/R2)*VFB,则必须确保 Vout 是唯一的源,VFB 具有高阻抗。 但我认为 VFB 在启动时不是高阻抗、因为无论 Cff 是否存在、VFB 都具有相同的斜坡斜率。 如果 VFB 为高阻抗、它如何上升? 但是、我确实在没有 Cff 的情况下测量了 Vout 和 VFB。 VOUT 恰好是 (1+R1/R2)* VFB。 这真的让我感到困惑。

    3.是的,我真的想知道它是如何开始的。 如果您能分享您的观点、您将会非常善良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    感谢您提出这些问题。 如果您使用的 Cff 过大、则可以更改 VFB 的斜升速率并减慢 LDO 的启动时间、因为它还有其他相关的 RC 时间常数。 使用较小的 Cff 即可避免使用、而不会影响启动时间。 在我们的数据表中、我们通常提供有关 CFF 标称额定值的信息、以确保启动时间一致。  

    Vout =(1+R1/R2)* Vfb 的原因仅是电阻器 R1和 R2以及 Vout 和 Vfb 之间存在分压器。 VFB 在正常调节期间是恒定的、因此您只有 Vout (R2/(R2+R1))= VFB、然后如果您将电阻器移动到方程右侧、将得到(1+R1/R2)* VFB = Vout。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    乔什·纳查西