This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:意外/未知稳压/保护模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286533/tps61500-unintended-unknown-regulation-protection-mode

器件型号:TPS61500

我正在使用 TPS61500 评估板来驱动7个串联的 LED。 我已经更换了评估板上的各种组件、如下面的原理图所示:

我不使用评估板 LED、而是通过 OUT 和 FB 接头连接我自己的7 LED 灯串。  我使用由0.68 Ω FB 电阻器编程为294mA 的电流限制。

正常启动波形如下所示:

黄色迹线表示 FB 电压。 我以85%的占空比向 EN 引脚应用10kHz、3.0V 方波。 FB 电压升至0.85*200=170mV。  

绿色迹线是 VOUT 网、上升到大约17V、

蓝色迹线表示输入电流。  

此启动看起来不错、并且没有什么需要担心的。 该器件 很好地使用模拟调光方法。 我正在使用设置为4V 和3.0A 电流限制的电源。  

但是、有时器件会在启动时进入这个奇怪的模式:

4.0V 输入电压始终处于开启状态、我只是将85%占空比方波从函数发生器切换到 EN 引脚。  

我认为我不会触发任何器件保护模式、例如输出过压保护。 我使用 IHLP3232CZER100M11作为电感器。 我尝试了改变 PWM 频率、但没有发现任何变化。 它可能进入此调节模式4/5次。  

如果我将占空比降低到10%、发生这种情况的频率会更低(可能是1/15倍)。 当我从较低的占空比开始并斜升时、它始终可以达到85%以上的占空比。  

I 根据 数据表第8.2.1.2.4节"计算最大输出电流"计算了最大输出电流、I 低于理论最大值。

我需要满足哪些启动要求吗?  

马丁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对我来说、输入电流上升到超过5A 是很奇怪的。 在第一幅图中甚至超过10A。 我想知道您的描述中是否有拼写错误吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:抱歉、出现了拼写错误。 蓝色迹线表示输入电流 x10。 因此第一个迹线中的实际电流为~1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否同时捕获 IC 启动异常时的输入电压波形?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    此处是附加了输入波形的相同异常启动条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清一下、我使用的是设置为4.0V 的3.0A 电源。 这通过1米的~18AWG 导线连接到开发板的 Vin 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    输入电压为什么下降? TPS61500至少需要2.9V 的输入电压、因此低于该电压将导致 IC 关闭。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来这是我的测试设置存在的问题。 我缩短了电源电缆的长度、使用了较粗的电缆。