This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:输出电流不稳定

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS56637, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284101/tps62933-unstable-output-current

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件: TPS56637LMR33630

大家好、

客户目前正在评估 TPS62933。 但 当它们尝试提供2.15A 电流时、输出每隔0.2s 停止一次、如下图所示。

您能告诉我们 导致 此 问题的原因是什么吗? 它们希望提供稳定电流。

这里是 客户的电路 、他们 已检查 IC 的温度、并确认它没有 超过工作温度/结温。

*测量波形(从上到下: VIN[24V]、Vout[15V]、Iout[2.15A])

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户电路位于以下链接中

    webench.ti.com/.../1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    该波形看起来像热关断。 客户如何检查 Tj? 它们是否测量了器件外壳温度? 如果其布局不适合功耗、则可能会触发热关断。 它们可能会减小 Iout 或 FSW、然后检查问题是否已解决。

    您共享的 webench 链接是 TPS56637、而不是 tps62933。 请再次分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您的回答。  正如您指出的、似乎热关断是这种现象的原因。

    客户 现在正在 寻找 具有低热阻和 散热焊盘的直流/直流转换器。 您有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉双重消息、客户将 LMR33630视为候选项之一。

    您是否具有环境温度-允许损耗图表? 我们在数据表中进行了检查、但找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto-San:

    您可以使用 webench 工具来仿真不同 Ta 和运行条件下的热 Tj。

    如果他们改进了62933布局设计、62933的散热性能就会更好。 您可以将布局发送给我以供审核。