This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145EVM-HD-20A:请帮助检查设计以及如何降低 LM5145的功耗

Guru**** 2390835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5145, LM5145EVM-HD-20A, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284599/lm5145evm-hd-20a-please-help-to-check-the-design-and-how-to-reduce-the-power-consumption-of-lm5145

器件型号:LM5145EVM-HD-20A
主题中讨论的其他器件:LM5145LM5143、LM5148

尊敬的 供应商:

 我们的项目中使用了 LM5145和 TPS272C45D、请查看下面的原理图。 打开和关闭 TPS272C45D 电源时、电源会发生5mA 电流变化。 在我们的测试中、TPS272C45D 的功耗为0.012W、其余功耗由 LM5145导致。 如何降低 LM5145的功耗? 我期待您的回复,谢谢!

e2e.ti.com/.../0246.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fu:

    是否使用二极管仿真? SYNCIN 是否已连接到 GND?

    二极管仿真应提高轻负载和无负载的 Iq。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥兰多:

       现在、SYNCIN 在我们的项目中是浮动的、这样可以降低轻负载时的功耗。 对于  上述情况、 有没有其他方法可以降低功耗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    付、

    SYNCIN 不应悬空。

    它应该被接地。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥兰多:

     我们将 SYNCIN 连接到 GND、 这是相同的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    付、

    我参考了 LM5145EVM-HD-20A 规格表。

    空载输入电流为24mA。

    我想您对该器件的预期结果是正确的。

    LM5143和 LM5148应该具有更好的空载电流消耗。

    -奥兰多