This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]是否有办法禁用 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的热折返功能?

Guru**** 1693050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922054, TPS922052, TPS922055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288681/faq-is-there-a-way-to-disable-the-thermal-foldback-function-of-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052

主题中讨论的其他器件:TPS922052TPS922055、TPS922054、TPS922053

如果我不需要 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052的热折返功能、是否可以禁用该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 不需要热折返功能(例如、如果在执行测试时希望排除热折返功能对输出电流的影响)、则可以将 TEMP 引脚连接到 AGND 引脚以禁用热折返功能。