Other Parts Discussed in Thread: BQ25620EVM, BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25620EVM 主题中讨论的其他器件: BQ25620


我已经为我的应用连接了太阳能电池板(20W)到 BQ25620EVM、但它往往会在18.4V 的输入电压下自动切断、但数据表中给出的最大尖峰为26V。 请帮我解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620EVM, BQ25620


我已经为我的应用连接了太阳能电池板(20W)到 BQ25620EVM、但它往往会在18.4V 的输入电压下自动切断、但数据表中给出的最大尖峰为26V。 请帮我解决这个问题。
您好!
感谢您通过 E2E 联系我们。 虽然26V 是器件可以处理而不会损坏的绝对最大输入电压、但 BQ25620产品说明书指出、工作最大输入电压为18V。 这在第1页[3.9V 至18V 宽输入工作电压]和电气特性表中进行了说明。
您观察到器件在大约18.4V 时自动切断、因为过压阈值 VBUS_OVP 默认设置为18.5V。 数据表的第9页提供了该规格。
此致、
加勒特